Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Rótulas de contato angular

Quando a carga resultante (fig. 1) for constante em magnitude, use

P = y Fr

onde
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
Fr=componente radial da carga [kN]
y=fator de carga que depende da relação entre a carga axial e a carga radial Fa/Fr (diagram 1)
SKF logo