Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Supplementary designations - Suffixes

Suffixes are used to identify designs or variants which differ in some way from the original design, or which differ from the current standard design. The suffixes are divided into groups and when more than one special feature is to be identified; suffixes are provided in the order shown in the scheme in fig 1.
The most commonly used suffixes are listed in the following. Note that not all variants are available.
SKF logo