Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Projetos e variantes

Rolamentos de projeto básico

Dependendo da série e do tamanho, os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são produzidos em dois modelos básicos. A gaiola forma uma unidade inseparável com a arruela de eixo e os rolos.

Rolamentos sem sufixo de designação (por exemplo, 29272)

  • são equipados com uma gaiola tipo pente de latão usinado como padrão (fig. 1)

Rolamentos do modelo E (sufixo de designação E)

  • possuem rolos maiores e um projeto interno otimizado para maior capacidade de carga
  • são equipados com uma das gaiolas a seguir, dependendo do tamanho do rolamento:
    • tamanho ≤ 68 → gaiola tipo janela de aço estampado (fig. 2)
    • tamanho ≥ 72 → gaiola tipo pente de metal usinado (fig. 1)
Gaiolas

As gaiolas em rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são parte integral do projeto interno do rolamento. Todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF contêm uma gaiola de metal resistente. Isso permite que eles tolerem temperaturas elevadas e funcionem com todos os lubrificantes.

Para obter mais informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Gaiolas.

SKF logo