Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Ferramentas para alinhamento de correias

Com a ferramenta para alinhamento de correias TMEB 2, a paralisação de máquinas acionadas por correia, causada por desalinhamento, tornou-se coisa do passado.

A TMEB 2 alinha as polias onde isso é mais importante - nas ranhuras. Guias em V e imãs poderosos permitem que a TMEB 2 seja colocada nas ranhuras da polia. Com apenas dois componentes, uma unidade emissora de laser e uma unidade receptora, a TMEB 2 é fácil e rápida de prender. A área-alvo tridimensional na unidade receptora permite detecção fácil do desalinhamento, bem como sua natureza (seja ele horizontal, vertical, paralelo ou uma combinação dos três). Munido dessas informações precisas, o operador pode fazer facilmente os ajustes apropriados, até que a linha do laser coincida com a linha de referência na unidade receptora.
SKF logo