Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Poliuretanos

Os poliuretanos são elastômeros termoplásticos que demonstram as características dos elastômeros em uma ampla faixa de temperaturas, além de apresentarem o comportamento de processamento de termoplásticos. Eles podem ser derretidos em alta temperatura e processados com técnicas tradicionais de processamento de termoplásticos. Os poliuretanos oferecem excelentes propriedades mecânicas, como a resistência ao desgaste.
SKF logo