Дистрибьюторская программа SKF Fast Forward

Training image
В 2016 году компания SKF запустила в России и странах СНГ программу Fast Forward по реализации индустриальных решений SKF, в рамках которой прошли обучение сотрудники компаний-дистрибьюторов. 

Строгая система сертификации при прохождении программы Fast Forward гарантирует, что сотрудник Авторизованного дистрибьютора предоставит клиентам наиболее эффективные решения SKF. Данная дистрибьюторская программа предполагает постоянное обучение и совершенствование знаний, обеспечивая экспертов компаний-дистрибьюторов наиболее актуальными сведениями. По результатам обучения и сертификации данные специалисты получили статус «Архитектора решений SKF».

Мы понимаем, что работоспособность производственных активов чрезвычайно важна для клиентов, поэтому продукция и услуги компании SKF разрабатываются, в первую очередь, с учётом данных требований. Как правило, на работоспособность и жизненный цикл оборудования влияет целый ряд факторов и условий, соблюдение которых обеспечивает эксплуатационную надёжность и длительный срок службы. Например, на срок службы такого компонента как подшипник влияют не только инженерные расчёты и корректный подбор подшипника, но и множество других факторов: соблюдение правил хранения и обращения с подшипниками, выбор инструментов для монтажа, регулировка зазоров, правильное смазывание, защита от попадания загрязнений и т. д. Кроме того, необходимо учитывать соосность вала, на котором установлен подшипник, отвод тепла, уровень вибрации и многие другие параметры. 

Таким образом, для обеспечения работоспособности оборудования необходимо выполнять всесторонний анализ, который позволяет предлагать нашим клиентам не просто продукцию, а комплексное решение, гарантирующее работоспособность узла. Именно на это направлена дистрибьюторская программа SKF Fast Forward. 

Наиболее важным каналом поставки продукции SKF является сеть Авторизованных дистрибьюторов, которые представляют SKF на локальных рынках, и для SKF программа Fast Forward является гарантией правильного подбора изделий и услуг для конкретных задач клиентов в различных отраслях промышленности. 

Стратегической задачей Архитекторов решений SKF является полное погружение в бизнес клиента, выявление сложностей и существующих проблем в отношении производственного оборудования и процессов, а также определение потребностей для предоставления клиентам индустриальных решений при поддержке технической службы SKF.

Вы можете обратиться к Архитектору решений SKF, связавшись с Авторизованным дистрибьютором SKF.

Поиск дистрибьюторов SKF

Категория продукции
Категория дистрибьютора
Результаты отобразятся ниже
SKF logo