Ответственная работа с ресурсами

Как международная компания с производственными подразделениями и отделами продаж в разных странах мира, мы напрямую зависим от поставщиков, чтобы обеспечить своевременные поставки нашим клиентам. Поставщики играют важную роль в нашем бизнесе, поэтому мы ждём от них такого же ответственного подхода к выполнению своих обязательств, прежде всего — в соблюдении Кодекса корпоративной этики и экологических норм.

Чтобы довести до сведения поставщиков наши требования и ожидания, мы разработали Кодекс корпоративной этики SKF для поставщиков и подрядчиков (2008 г.), о котором говорится в разделе Общих условий закупок.

От слов к делу

Для осуществления контроля за соблюдением и выполнением положений Кодекса корпоративной этики нашими поставщиками компания приняла соответствующие меры и процедуры:
  • Все новые поставщики проходят процедуру подписания и, тем самым, официального принятия Кодекса корпоративной этики SKF для поставщиков и подрядчиков, Политики SKF в области защиты окружающей среды, техники безопасности и охраны труда (EHS), а также концепции Zero defect в качестве стандарта качества и технического соответствия;
  • На предприятиях всех новых поставщиков основных материалов проводятся выездные проверки, в ходе которых устанавливается соответствие требованиям в области защиты окружающей среды, техники безопасности и охраны труда, а также Кодексу корпоративной этики SKF для поставщиков и подрядчиков;
  • Все крупные поставщики должны принять Кодекс корпоративной этики SKF, а также пройти сертификацию по стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001; 
  • Все крупные поставщики SKF, работающие по энергоёмким технологиям, должны предоставлять отчёты по энергопотреблению и выбросам СО2;
  • Все крупные поставщики регулярно проходят проверку (как минимум раз в три года), которая включает контроль за выполнением требований в области защиты окружающей среды, техники безопасности и охраны труда, а также соблюдение Кодекса корпоративной этики;
  • Инструмент оценки рисков помогает выявлять поставщиков с высокой степенью риска, основываясь на таких факторах, как географическое положение, количество сотрудников, возможные риски в области защиты окружающей среды, техники безопасности и охраны труда, а также нарушения прав человека и трудовых прав. Выявленные поставщики с высокой степенью риска проходят дополнительную проверку SKF

В 2009 г. был сформирован Комитет по ответственной работе с ресурсами, который определяет стратегию и предпринимает соответствующие меры в случае выявления существенных отклонений в работе поставщиков. Также в 2009 г. принята система ответственной работы с ресурсами, которая в 2010 г. была доработана и усовершенствована для усиления контроля за соблюдением Кодекса корпоративной этики.

Работая с более чем 10 000 поставщиков в разных странах, мы рассматриваем систему ответственной работы с ресурсами как способ реализации цели, а не как саму цель. Только поэтапная работа и непрерывное совершенствование существующих процессов позволит добиться устойчивого прогресса в совместном с поставщиками выполнении наших обязательств по устойчивому и ответственному развитию бизнеса. 


Кодекс корпоративной этики SKF для поставщиков и подрядчиков — основа программы SKF по ответственной работе с ресурсами. Дополнительную информацию можно узнать на Портале поставщиков SKF.

SKF logo