Защита окружающей среды

Понимание воздействия наших предприятий и соответствующие меры

Любые наши действия влияют на окружающую среду: от выбора сырьевых материалов до методов обработки и использования этих материалов нашими поставщиками и предприятиями, от количества и типа энергии, используемой для производства нашей продукции до метода её транспортировки клиентам, от энергии, затрачиваемой для использования нашей продукции клиентами, до способа утилизации этой продукции по завершении срока службы.

Другими словами, на каждом этапе этой цепочки мы стараемся открывать возможности для сокращения воздействия на окружающую среду. Такие меры не только соответствуют нашему принципу ответственности перед обществом и будущими поколениями, но и повышают возможность получить лучший результат с меньшими затратами, что создаёт устойчивое конкурентное преимущество.
Поэтому экологический подход SKF основан на внедрении и интеграции экологичного управления жизненным циклом в ключевые бизнес-процессы.
Наш путь
В 1989 г. была опубликована политика SKF по защите окружающей среды, технике безопасности и охране труда. Мероприятия по защите окружающей среды были направлены на собственные внутренние процессы компании. Мы стали первым международным производителем подшипников, который получил международный сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001 в 1998 г.

С тех пор на этой основе продолжалась непрерывная последовательная работа по снижению воздействия на окружающую среду на разных этапах жизненного цикла нашей продукции. Принятые и планируемые шаги обоснованы твёрдым пониманием экологичного управления жизненным циклом. Это результат наших инвестиций и работы за последние десять лет — многочисленных оценок жизненного цикла, специализированных прикладных исследований и разработок в этой области.

Защита окружающей среды в жизненном цикле нашей продукции:

Система экологического менеджмента ISO 14001

SKF стала первым международным производителем подшипников, который получил международный сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001 в 1998 г. Международная сертификация предполагает, что все наши производственные предприятия, технические и исследовательские центры, а также логистические центры соответствуют высоким стандартам качества, независимо от географического положения и социально-экономических условий.

По состоянию на конец 2015 г. сертификацию прошли 118 предприятий SKF Group в 35 странах.

На всех производственных предприятиях, в технических и исследовательских центрах, а также в логистических центрах SKF проводятся аудиторские проверки. Исключение составляют недавно приобретённые компании, в которых методы производственной деятельности приводятся в соответствие требованиям и стандартам SKF Group. 


В 2015 г. сертификат получен на предприятии SKF в Гамбурге.

Производственные предприятия, прошедшие сертификацию по стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 в 2015 г.:

По регионам:
  • Азиатско-тихоокеанский регион
    Шанхай, Китай, дистрибьюторский центр


В соответствии с требованиями стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001, компания SKF непрерывно улучшает экологические показатели своей деятельности.

Ежегодно ставятся новые цели в отношении снижения негативного воздействия на окружающую среду в результате выбросов парниковых газов, использования природных ресурсов и загрязнения производственными отходами. Дополнительная информация представлена в разделе Мониторинг производительности и отчётность.
SKF logo