Система экологического менеджмента ISO 14001

SKF стала первым международным производителем подшипников, который получил международный сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001 в 1998 г. Международная сертификация предполагает, что все наши производственные предприятия, технические и исследовательские центры, а также логистические центры соответствуют высоким стандартам качества, независимо от географического положения и социально-экономических условий.

По состоянию на конец 2015 г. сертификацию прошли 118 предприятий SKF Group в 35 странах.

На всех производственных предприятиях, в технических и исследовательских центрах, а также в логистических центрах SKF проводятся аудиторские проверки. Исключение составляют недавно приобретённые компании, в которых методы производственной деятельности приводятся в соответствие требованиям и стандартам SKF Group. 


В 2015 г. сертификат получен на предприятии SKF в Гамбурге.

Производственные предприятия, прошедшие сертификацию по стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001 в 2015 г.:

По регионам:
  • Азиатско-тихоокеанский регион
    Шанхай, Китай, дистрибьюторский центр


В соответствии с требованиями стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001, компания SKF непрерывно улучшает экологические показатели своей деятельности.

Ежегодно ставятся новые цели в отношении снижения негативного воздействия на окружающую среду в результате выбросов парниковых газов, использования природных ресурсов и загрязнения производственными отходами. Дополнительная информация представлена в разделе Мониторинг производительности и отчётность.

Система энергетического менеджмента (EnMS) ISO 50001

SKF becomes one of the first organizations to achieve ISO 50001 certification on a global scale


SKF завершила второй этап внедрениясистемы энергетического менеджмента ISO 50001 в масштабах компаниив 2015 г.. Сертификат выдан DNV GL в феврале 2015 г. — SKF Group стала одной из первых компаний, получивших международный сертификат системы энергетического менеджмента.

 

Основной принципзаключается в том, что все производственные предприятия с энергопотреблением 9 ГВт⋅ч/год или больше подлежат сертификации по стандарту ISO 50001. На эти предприятия приходится 90 % общего энергопотребления SKF Group.

 

Данная система менеджмента направлена на дальнейшее повышение энергоэффективности, сокращение расходов и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

 

Смотрите пресс-релиз.

SKF logo