Что имеет значение?

Устойчивое развитие? Концепция тройного критерия? Корпоративная социальная ответственность?

Что это означает? Комплексный подход SKF к этим вопросам нашёл отражение в программе SKF Care, которая включает такие аспекты, как забота о бизнесе, окружающей среде, сотрудниках и обществе. Долгосрочный успех зависит от правильного сочетания всех этих аспектов. SKF учитывает все эти аспекты в процессе принятия решений.


Для получения стабильных результатов необходимо сосредоточиться на системном решении наиболее актуальных задач. Наиболее актуальные задачи SKF:

  • Удовлетворение требований клиентов
  • Ведение бизнеса
  • Финансовые результаты
  • Охрана здоровья и техника безопасности
  • Инновации
  • Позитивная атмосфера на рабочем месте
  • Ответственная работа с ресурсами
  • Энергия и климат
  • Систематическая защита окружающей среды
  • Взаимодействие с общественностью на местах
  • Равенство, права человека и трудовое право

Краткое описание этих вопросов и их значение на всей производственно-сбытовой цепочке SKF смотрите в нашем годовом отчёте, стр. 13.


Они были определены на основе общих рисков и возможностей SKF, а также по результатам формального и неформального взаимодействия с заинтересованными сторонами. Большинство вопросов включают один или более аспектов, согласно руководству по отчётам об устойчивом развитии GRI G4, более подробно смотрите таблицу GRI G4.

Global Goals

SKF logo