Сокращение выбросов СО2 за счёт уменьшения веса автомобиля

В современной автомобильной промышленности учитывается каждый грамм выбросов CO2. Поэтому важной задачей является уменьшение веса автомобиля. Однако это непросто в отношении узлов трансмиссии, к надёжности и рабочим характеристикам которых предъявляются высокие требования.

Специалист по разработке продукции SKF Паоло Ре вместе с группой технических специалистов спроектировали облегчённый ступичный подшипниковый узел. Благодаря сокращению использования стали и её замене на лёгкие сплавы вес удалось снизить почти на треть, при этом производительность и срок службы подшипников остались прежними.

Данный инновационный ступичный подшипниковый узел оптимально подходит как для автомобилей «премиум» класса, так и для малотоннажных грузовиков и электромобилей. Он позволяет сократить выбросы СО2 и расход топлива. Использование данного решения поможет автопроизводителям избежать пошлин за выбросы CO2. Это ещё один замечательный пример воплощения инженерных знаний.

Специалисты SKF рассказывают о разработке отраслевых решений

SKF logo