Наблюдение, анализ и изучение

Лиза Фреден
Стремление к познанию нового всегда было отличительной чертой Лизы Фреден. Поэтому в свободное время она любит путешествовать и предпочитает активный отдых. В SKF Лиза занимает должность аналитика подразделения по развитию бизнеса. В её обязанности, помимо прочего, также входит анализ ситуации на рынке, а именно, сбор данных для составления отчётности о состоянии мирового рынка производства уплотнений.

«Прежде всего, моя работа заключается в предоставлении коллегам достоверной информации, с помощью которой SKF вовремя окажется на рынке с нужными решениями».

Специалисты SKF рассказывают о разработке отраслевых решений

SKF logo