Рекомендации для крепёжных болтов

В стандартных областях применения допускается использовать болты с шестигранной головкой класса 8.8, соответствующие ISO 4014:2011, вместе с шайбами, соответствующими ISO 7089:2000 или 7090:2000. Корпуса SKF способны выдерживать нагрузки, возникающие при затягивании крепёжных болтов с рекомендованной производителями величиной момента затяжки (→ таблица изделий). Данное утверждение действительно в отношении смазанных маслом, но не обработанных иным способом поверхностей резьбы.

Если подшипниковый узел подвергается воздействию больших радиальных нагрузок, необходимо использовать более прочные болты класса 10.9.
SKF не может гарантировать, что рекомендованные значения момента затяжки обеспечат надёжность крепления корпусов. Убедитесь, что крепёжные болты, штифты или упоры, а также заплечик или направляющее кольцо способны выдержать все возникающие нагрузки.
SKF logo