Рекомендации для крепёжных болтов

В стандартных областях применения могут быть использованы болты с шестигранной головкой класса 8.8 (SAE J429, класс 5) вместе с шайбами. Если нагрузка не направлена перпендикулярно к основанию, требуются более прочные болты класса 10.9 (SAE J429, класс 8).

Корпуса SKF способны выдерживать нагрузки, возникающие при затягивании крепёжных болтов с рекомендованной производителями величиной момента затяжки. SKF не может гарантировать, что рекомендованные значения момента затяжки обеспечат надёжность крепления корпусов. Убедитесь, что крепёжные болты, штифты или упоры, а также достаточно прочная опора способны выдержать все возникающие нагрузки.
SKF logo