Рекомендации для крепёжных болтов

В стандартных областях применения допускается использовать болты с шестигранной головкой класса 8.8 вместе с шайбами в соответствии со стандартом ISO 4014:2011. Если нагрузка не направлена перпендикулярно к основанию, необходимо использовать более прочные болты класса 10.9.
Корпуса SKF способны выдерживать нагрузки, возникающие при затягивании крепёжных болтов с рекомендованной производителями величиной момента затяжки (таблицы изделий для подшипников на закрепительной втулке (со стандартными уплотнениями), подшипников на закрепительной втулке (с масляными уплотнениями) и подшипников на цилиндрическом посадочном месте)). Данное утверждение действительно в отношении смазанных маслом, но не обработанных иным способом поверхностей резьбы. SKF не может гарантировать, что рекомендованные значения момента затяжки обеспечат надёжность крепления корпусов. Убедитесь, что крепёжные болты, штифты или упоры, а также достаточно прочная опора способны выдержать все возникающие нагрузки.
SKF logo