Радиальные сферические подшипники скольжения

Радиальные сферические подшипники скольжения в дополнение к радиальной нагрузке Fr (рис. 1) могут одновременно воспринимать небольшую осевую нагрузку Fa. Если результирующая нагрузка постоянна по величине, эквивалентную динамическую нагрузку на подшипник можно получить по формуле:

P = y Fr

где

P=эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]

Fr

=

радиальная составляющая нагрузки [кН]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo