Конструкции

Ступенчатые втулки могут быть либо обычной (рис. 1), либо кольцевой формы (рис. 2). Кольцевые ступенчатые втулки обычно используются в системах, где втулка также служит частью лабиринтного уплотнения (→ Специальные конструкции ступенчатых втулок).

В оборудовании с относительно низкими осевыми нагрузками сторона втулки с меньшим диаметром может иметь свободную посадку на валу. Тем не менее, если для демонтажа втулки используется метод гидрораспора, на сторону втулки со свободной посадкой необходимо установить О-образное кольцо (рис. 3).

SKF logo