«Эффективное и грамотное техобслуживание не менее важно, чем качество самих подшипников». 

Валерий Рожков, ведущий специалист отдела обеспечения качества завода «Северсталь» в Череповце

Для «Северстали», одного из крупнейших производителей стали в России, комплексное техобслуживание (IMS) SKF стало инновационным и экономичным способом модернизации МНЛЗ на главном заводе в Череповце.
Основанное более 100 лет назад, предприятие «Северсталь» экспортирует чёрные и цветные металлы, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный гнутый профиль и другую продукцию по всему миру. На главном заводе в Череповце, на северо-западе России, работает около 45 000 человек.

Проблема

Чтобы вывести устаревшие производственные мощности на уровень высочайших мировых стандартов и сделать их конкурентоспособными, требовалась их серьёзная модернизация. Вместо того, чтобы начать с нуля и приобрести полностью новое оборудование, технологии и производственные средства, подход компании к модернизации предполагал поиск инновационных и экономичных решений по усовершенствованию большого количества производственного оборудования, уже работающего на предприятии.
 По словам Валерия Рожкова, ведущего специалиста отдела контроля качества, недавняя модернизация на заводе в Череповце привела к впечатляющим результатам, но впереди ещё остаётся много работы. Программа модернизации МНЛЗ является особенно сложной. «Эти машины были разработаны и построены ещё в Советском Союзе», — объясняет Рожков. «Наши специалисты были до некоторой степени осведомлены о том, что делалось на западных заводах, но многие решения, которые они предлагали, носили фрагментарный характер и по-настоящему не решали проблему разливки качественной стали в целом. Сейчас наша работа состоит в искоренении этих ошибок и устранении их последствий».
Например, МНЛЗ № 5 уже прошла модернизацию при содействии наших внешних партнёров, включая SKF, и мы планируем проведение аналогичных модернизаций оставшихся четырёх машин. В июле 2010 г. было объявлено об инвестициях более 30 млн. долларов США в конвертерное производство в следующие два года.

Решение

SKF уже провела крупную программу по замене и восстановлению подшипников для МНЛЗ № 5, и в настоящее время обсуждаются планы по тому же решению для остальных четырёх машин. Валерий Рожков указывает на важность усовершенствования узлов подшипников качения за счёт применения, например, более надёжных высокотехнологичных подшипников типа CARB на литейных машинах, разработанных и построенных в советскую эру. Однако закупка высококачественных компонентов — это только начало. 
«Нужны всеобъемлющие, интегрированные решения», — говорит он. «Необходимо создать правильные условия для работы подшипников, обеспечить правильное охлаждение и надёжное смазывание, не усложняя процесс монтажа и демонтажа. Основная часть работы по модернизации касается культуры производства. Эффективное и грамотное техобслуживание не менее важно, чем качество самих подшипников». 
По этой причине работа по мониторингу состояния, замене и восстановлению подшипников на МНЛЗ № 5 на Череповецком заводе была поручена SKF. Программа комплексного техобслуживания (IMS) включает обучение рабочего персонала, постоянную оценку подшипников МНЛЗ и создание базы данных для будущих работ. 

Экономическая эффективность

Решение SKF предназначено для повышения эффективности и надёжности МНЛЗ. Решение IMS позволяет «Северстали» видеть получаемую экономию в реальных цифрах, как по материальным затратам, так и по задействованию персонала. Валерий Рожков соглашается, уточнив, что для «Северстали» гораздо важнее вложить деньги в модернизацию принадлежащих комбинату машин непрерывного литья заготовок, а не просто в замену подшипников. «В прошлом», — говорит он, «у нас был печальный опыт работы с «волшебниками», как мы в «Северстали» их называем, теми, кто предлагает вечные смазочные материалы или обещает сотворить чудеса. Это научило нас правильно выбирать бизнес-партнёров. Теперь мы работаем только с теми, у кого есть полный, комплексный подход к решениям». 
SKF предлагает качественные индивидуальные решения для металлургической промышленности.
«Северсталь» уже обратилось к нам. Теперь Ваша очередь.

Предлагаем более внимательно ознакомиться с результатами сотрудничества наших клиентов с Фабрикой решений SKF.

SKF logo