Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

I fokus

Under I fokus har vi samlat nyheter, artiklar och filmer som vi tror kan vara av särskilt intresse för våra besökare. Den senaste nyheten visas högst upp. Använd sökfunktionen om du letar efter ett särskilt ämne.

I fokus

  • 2015 oktober 06

    Creating new ways of innovating together

    Tackling the big challenges of sustainability – such as climate change, resource scarcity or poverty - requires new thinking and behaviour. It is increasingly clear that… Read more…
  • 2015 augusti 20

    Formula Student at the Hockenheimring

    It became clear what tiny differences in technology and strategy ultimately decide about victory or defeat in F1. Read more...

  • 2014 december 15

    Kunskap märks

    Internet för något, internet för allt eller internet för industrin. Kalla det vad du vill; principen är densamma: att bygga ett ihopkopplat nät där maskiner, människor och system kan uppnå en produktivitet och effektivitet som saknar motstycke.
  • 2013 augusti 29

    SKF has been awarded the first LEED gold certification in China

    The factory for medium size bearing in Dalian, China was awarded the coveted LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold certification.
  • 2013 augusti 13

    SKF sponsrar Shell Eco-marathon Americas

    Principen för Shell Eco-marathon är enkel: att konstruera och bygga världens mest bränsleeffektiva fordon. SKF ger deltagarna tillgång till sin tekniska erfarenhet och sina produkter när de konstruerar sina fordon.
SKF logo