Contact

Sie suchen eine zuverlässige Kühlschmierstoff-Pumpe?

Spandau Pumpen gehören schon seit über 80 Jahren zu den treibenden Kräften im Maschinenbau.

Ihre hohe Zuverlässigkeit beweisen sie nicht nur beim Fördern von Kühlschmiermittel (KSS) in Werkzeugmaschinen, sondern auch in zahlreichen weiteren Anwendungen. Abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck, werden die Pumpen so konstruiert, dass der maximale Wirkungsgrad erreicht wird. Dazu steht eine große Bandbreite an Ausführungen und Werkstoffen zur Auswahl. Besonders ausgeprägt ist der Spareffekt bei Pumpen mit Drehzahlregelung, die ihre Leistung und damit den Stromverbrauch an den tatsächlichen Bedarf anpassen.

Energieeffizienz wird bei Spandau Pumpen groß geschrieben. Ein wesentlicher Teil des weltweiten Energieverbrauchs fällt beim Einsatz von Pumpen aller Art an. Vor diesem Hintergrund hat es sich Spandau Pumpen zur Aufgabe gemacht, mit den Produkten in der eigenen Marktnische den maximalen Nutzen bei minimalem Energieverbrauch zu erreichen.

Wir geben Ihnen auf dieser Website einen Überblick über unser Programm an dichtungslosen Eintauchpumpen für industrielle Anwendungen. Sie können über unsere Vertriebs- und Servicecenter in Deutschland, unsere internationalen Vertretungen, oder direkt bei der Zentrale in Berlin weitere Informationen und detaillierte Prospekte anfordern.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Sprechen Sie
uns an!

☎ +49(0)30 72002-231
Fax +49 (0)30 72002-261
WhatsApp +49(0)175 2195423
SpandauPumpen@skf.com

Besuchen Sie uns!

EMO 2017

EMO Hannover
Halle 7,  Stand B 37