Contact

経験と能力をもとに

皆様のために日々稼働する機械や設備。その役割は多岐にわたります。部品の大量生産や、金属、ガラス、木材、プラスチックの素材を加工するものもあれば、膨大な量の雑誌や包装を印刷するものや、重要な原料の運搬を行うものもあるでしょう。しかし、用途は様々でも基本はひとつです。こうした機械・設備は、厳しい使用環境のもとでも正確かつ確実に作動する、信頼性の高いものでなければいけません。この基本をしっかりおさえてこそ、顧客を満足させることができるのです。これには、すべてのコンポーネントが完璧に機能することが大前提となります。たとえばクーラントポンプは機械の連続運転の要といえる存在ですが、ポンプが正常に稼働するには信頼性の高い製品やソリューションが必須です。加えて重要なのが、信頼のおける経験豊かなパートナーを持つことです。特に激務を強いられる作業環境などでは、頼もしいパートナーの存在が大いに役立つことでしょう。

しかしご安心ください。皆様の完璧なパートナーはもうここにいます。1932年の創立以来、ベルリンに拠点を置くSpandau Pumpenは「メイド・イン・ジャーマニー」が誇る最高品質を体現してきました。すでに1934年にシールレス浸漬ポンプの製造を開始した弊社は、1984年にWilly Vogel AGの一員となり、今日では独立したブランドとしてSKFグループの強固なネットワークに属しています。本製品を選択された皆様には、85年以上にわたる経験、皆様の日常業務に対する深い理解、そして国際的で革新的な一流のテクノロジースペシャリストなど、弊社ならではの数々の利点をご体験いただけます。 
弊社はベルリン本社にて、冷却潤滑式、油圧式、オイル循環システム向けの多種多様な遠心スクリュースピンドルポンプのラインアップを開発・製造しています。 
弊社ポンプの多くはシールレスであることを特徴とし、これによって長寿命を実現しています。

弊社の役割は、皆様にとって満足のゆく製品・サービスを提供し、皆様のご成功をサポートすることです。このため、弊社は国際的な販売代理店ネットワークを構築し、組立ておよび物流のプロセスを日々向上させています。 

弊社は、世界中どこでも、 皆様のニーズに応える製品をご提供することを目標としています。

クイックリンク

コンタクト

☎ (0)72-964-3551
Fax (0)72-964-1619
lubrication-japan@skf.com