У фокусі

Розділ “У фокусі” містить новини, історії та відео, які, на нашу думку, будуть особливо цікавими для відвідувачів. Наведені далі новини впорядковано за датою починаючи з останньої. Щоб знайти інформацію за конкретними темами, скористайтеся пошуком.

В центрі уваги

  • 2015 Жовтень 06

    Creating new ways of innovating together

    Tackling the big challenges of sustainability – such as climate change, resource scarcity or poverty - requires new thinking and behaviour. It is increasingly clear that… Read more…
  • 2015 Серпень 20

    Formula Student at the Hockenheimring

    It became clear what tiny differences in technology and strategy ultimately decide about victory or defeat in F1. Read more...

  • 2014 Грудень 15

    Knowledge gets noticed

    The Internet of Things, Internet of Anything or Industrial Internet. Call it what you will, the principle is the same: building a web of connectivity where machines, people and systems achieve unparalleled levels of productivity and efficiency.
  • 2013 Серпень 29

    SKF has been awarded the first LEED gold certification in China

    The factory for medium size bearing in Dalian, China was awarded the coveted LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold certification.
  • 2013 Серпень 13

    SKF виступає спонсором екомарафону Shell Eco-marathon Americas

    Принцип екомарафону Shell простий: розробити та створити найбільш енергоефективний автомобіль у світі. SKF надає учасникам доступ до своїх напрацювань в галузі інженерії та товарів для розробки своїх автомобілів.
SKF logo