Parcerias em mudança climática

A SKF é parceira do WWF na questão da mudança climática.

Desde maio de 2012, a SKF é uma das empresas aceitas para o programa Defensores do Clima WWF, um programa para empresas que definem metas de liderança em seus setores para a redução de gases do efeito estufa em suas próprias emissões e trabalham com outras empresas, fornecedores e parceiros para implementar soluções inovadoras para uma economia limpa e de baixa emissão de carbono.

O Grupo SKF tem trabalhado muito para garantir que sua nova estratégia climática e as metas definidas sejam de primeira classe, mas não faz essa afirmação isoladamente. O WWF reconheceu essas metas como líderes da indústria, incluindo a SKF em um grupo exclusivo das maiores empresas que atuam sobre a mudança climática: os Defensores do Clima WWF.

Isto se ajusta perfeitamente com a estratégia BeyondZero da SKF. Juntamente com o WWF, a SKF vai além de suas próprias fronteiras com a estratégia climática, impulsionando uma mudança positiva ao longo de toda a cadeia de suprimento.

Mudança climática

SKF logo