Présentations des intervenants AM2014

Date : 2014 Jun 16-18
Lieu : Prague
Gestion des outils de production – résultats escomptés et obtenus
Un présentateur à la conférence

L'accès à ces présentations est réservé aux participants à la conférence.

Nous sommes reconnaissants aux intervenants qui nous ont autorisés à reproduire leur présentation ici.

Les liens en haut de chaque liste permettent d'accéder à une copie des diapositives de l'intervenant, sous forme de document téléchargeable.
Les liens dans la partie inférieure de chaque liste vous permettent de relire la présentation en ligne, y compris la narration de l'intervenant enregistrée pendant l'événement. 

Présentations de la zone d'exposition
La zone d'exposition qui accompagnait la conférence proposait des présentations sur différents sujets. L'accès à la zone d'exposition n'est PAS limité et ces présentations sont disponibles pour tous les utilisateurs enregistrés après connexion.

Présentations effectuées lors de la conférence

Entrer un code promotionnel
SKF logo