Lubrification de roulements : graisse dans les machines verticales

Mars 2016

Lubrification de roulements : graisse dans les machines verticales
Description :
Vous subissez des pannes répétées des roulements lubrifiés avec de la graisse dans les équipements à montage vertical, tels que pompes, moteurs électriques, mélangeurs, etc. ; notamment dans les équipements conçus à l'origine pour un fonctionnement horizontal. Le temps d'arrêt devient suffisamment important pour que la direction commence à s'inquiéter. L'inspection des roulements pendant une révision révèle des pistes de roulement brillantes, une fatigue de surface et des signes d'écaillage. Que se passe-t-il ?

Solution :
Il peut s'agir d'un problème de lubrification. La gravité force la graisse à s'écouler vers le bas à travers le roulement et à fuir hors du montage. Dans les applications verticales, on recommande l'utilisation d'une graisse de plus forte consistance (par ex., NLGI 3) pour améliorer la rétention de la graisse dans le roulement. En raison de l'effet de pompage ascendant possible du roulement, une graisse de consistance inférieure peut également convenir, à condition qu'elle présente une grande stabilité mécanique.
L'intervalle de relubrification suggéré pour les applications verticales correspond à la moitié de l'intervalle requis pour un montage horizontal similaire. Après inspection de l'état de la graisse, on peut réduire ou augmenter l'intervalle. Mieux encore : re-graissez en continu, en répartissant la quantité de graisse souhaitée tout au long de l'intervalle de relubrification. Relubrifiez (par ex. via zirc de graisse) au-dessus du roulement. L'utilisation d'un joint ou d'un flasque de rétention de la graisse est indispensable pour éviter les fuites. Les températures de fonctionnement et les vibrations ont également une grande influence sur les intervalles de relubrification.

Conclusion :
Pour les roulements lubrifiés avec de la graisse et montés sur des arbres verticaux, il convient d'accorder une attention particulière à la sélection de la graisse, aux procédures de relubrification et peut-être même à l'étanchéité. Pour obtenir des conseils sur la sélection et les intervalles appropriés, consultez le programme LubeSelect dans le Knowledge Centre.
SKF logo