Unidades de rodamientos de bolas con pestaña con un soporte de fundición, material compuesto, material compuesto para la línea de procesamiento de alimentos SKF o acero inoxidable

Rodamientos de inserción con prisioneros
  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos de bolas.
  3. Deslice la unidad de rodamientos de inserción con pestaña en el eje.
  4. Ajuste la unidad de rodamientos de bolas de manera segura en la pared de la máquina.
  5. Monte la segunda unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 y 4.
  6. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  7. Ajuste los prisioneros en el aro interior de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en las tablas de productos.
  8. Si corresponde, instale la(s) tapa(s) lateral(es) (→ Tapas laterales).
Rodamientos de inserción con un anillo de fijación excéntrico
  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos de bolas.
  3. Una vez que retire el anillo de fijación excéntrico, deslice la unidad de rodamientos de inserción con pestaña en el eje.
  4. Ajuste la unidad de rodamientos de bolas de manera segura en la pared de la máquina.
  5. Monte la segunda unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 y 4.
  6. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  7. Coloque el anillo de fijación excéntrico en la extensión del aro interior de ambas unidades de rodamientos de bolas y ajústelas sin holgura en el principal sentido de giro.
  8. Ajuste los anillos de fijación de ambas unidades hasta su posición final, utilizando una llave de gancho con un perno que enganche el agujero de la circunferencia del anillo.
  9. Ajuste el prisionero en el anillo de fijación excéntrico de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en las tablas de productos.
  10. Si corresponde, instale la(s) tapa(s) lateral(es) (→ Tapas laterales).
Rodamientos de inserción SKF ConCentra

Montaje

  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño. Verifique el diámetro del eje (tolerancias recomendadas del eje → h9/IT5 o mejor, tabla 1).
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos de bolas.
  3. Deslice la unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el eje.
  4. Ajuste la unidad de rodamientos de bolas de manera segura en la pared de la máquina.
  5. Gire el anillo de montaje contra el manguito de forma que el prisionero quede en el lado directamente opuesto a la ranura del manguito.
  6. Apriete los prisioneros 1/2 vuelta. Continúe apretando los tornillos a mano.
  7. Apriete cada tornillo 1/4 de vuelta, según el patrón de montaje hasta alcanzar el par de apriete que se indica en las tablas de productos.
  8. Monte la segunda unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 a 7.
  9. Si corresponde, instale la(s) tapa(s) lateral(es) (→ Tapas laterales).

No use equipos auxiliares como un martillo o un tubo para apretar los prisioneros.

Desmontaje

  1. Puede ser necesario limpiar las extensiones del eje con una tela de esmeril para eliminar el óxido o reparar los daños superficiales.
  2. Afloje los prisioneros en el anillo de montaje de la primera unidad.
  3. Afloje los tornillos de fijación de la segunda unidad.
  4. Golpee suavemente el borde del manguito del lado del anillo o la cara lateral del aro interior en el lado opuesto para aflojar la tuerca (fig. 1).
  5. Retire los tornillos de fijación de la primera unidad.
  6. Retire la primera unidad del eje.
  7. Apriete de nuevo los tornillos de fijación de la segunda unidad.
  8. Desmonte la segunda unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 4 a 6.

PRECAUCIÓN

No ajuste los prisioneros hasta que haya ubicado el rodamiento sobre el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de tiempo, el manguito escalonado puede deformarse. No intente quitar el manguito ni el anillo de montaje del rodamiento antes del montaje.

Durante el montaje o desmontaje, SKF recomienda retirar todo el peso del rodamiento para evitar el movimiento axial relativo entre el rodamiento, el manguito y el eje.

Rodamientos de inserción sobre un manguito de fijación
  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos de bolas.
  3. Determine la posición del manguito de fijación en el eje (fig. 2). Tenga en cuenta eso más adelante durante el montaje:
    • la unidad de rodamientos de bolas se moverá axialmente en el manguito o a la inversa
    • el eje se moverá axialmente contra la unidad de rodamientos de bolas
    Esto es particularmente importante cuando se monta la segunda unidad de rodamientos de bolas.
  4. Retire la tuerca y la arandela de fijación del manguito de fijación.
  5. Limpie el agente protector del agujero y de la superficie exterior del manguito.
  6. Expanda levemente el manguito de fijación insertando un destornillador en la ranura del manguito y deslice el manguito de fijación sobre el eje.
  7. Deslice la unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el manguito de fijación con el extremo grande del agujero cónico, pero no la presione.
  8. Ajuste la unidad de rodamientos de bolas de manera segura en la pared de la máquina.
  9. Instale la arandela de fijación y atornille la tuerca de fijación en el manguito de fijación hasta que la unidad de rodamientos de bolas esté firmemente posicionada sobre el manguito.
  10. Ajuste más la tuerca de fijación usando una llave de gancho y ajuste la tuerca al ángulo recomendado (fig. 3); tanto la llave como el ángulo se detallan en las tablas de productos. Asegúrese de que, mientras ajusta la tuerca, el manguito no gire sobre el eje.
  11. Fije la tuerca en posición doblando una de las solapas de la arandela de fijación en una de las ranuras situadas alrededor de la circunferencia de la tuerca.
  12. Monte la segunda unidad de rodamientos de bolas con pestaña en el otro extremo del eje, siguiendo los pasos 3 a 10.
  13. Asegúrese de que el eje gire suavemente y que los rodamientos no estén atascados en el lugar. En caso de ser necesario, retire la última unidad de rodamientos de bolas que debe montarse, determine una nueva posición de instalación para el manguito de fijación en el eje y monte nuevamente la unidad de rodamientos de bolas.
  14. Si el eje gira suavemente, fije la segunda unidad de rodamientos de bolas en el manguito de fijación doblando una de las solapas de la arandela de fijación en una de las ranuras situadas alrededor de la circunferencia de la tuerca.
  15. Si corresponde, instale la(s) tapa(s) lateral(es) (→ Tapas laterales).

PRECAUCIÓN

Durante el montaje o desmontaje, SKF recomienda retirar todo el peso del rodamiento para evitar el movimiento axial relativo entre el rodamiento, el manguito y el eje.
SKF logo