Lubricación

En cuanto a los llenados de grasa y la vida útil de la grasa, la misma información es válida para las unidades de rodamientos de bolas y para los rodamientos de inserción.

Llenados de grasa

Los rodamientos de inserción se rellenan con una de las siguientes grasas (tabla 1):

  • rodamientos con aros cincados y rodamientos de acero inoxidable
    → grasa GFM compatible con alimentos, registrada por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF) como categoría H1
    El registro de la NSF confirma que la grasa cumple con los requisitos detallados en las normativas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU., conforme al título 21 del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), sección 178.3570 (lubricante aceptable con contacto casual con alimentos para ser utilizado en áreas de procesamiento de alimentos y cerca de ellas).
    La grasa cuenta con certificaciones adicionales para su uso en procesos de producción halal y kosher.
  • todos los otros rodamientos
    → grasa estándar VT307

Vida útil de la grasa para rodamientos de inserción

Vida útil de la grasa para rodamientos de inserción:
  • se presenta como L10, es decir, el período al final del cual el 90% de los rodamientos siguen lubricados de manera confiable.
  • depende de la carga, de la temperatura de funcionamiento y del ndm valor (diagrama 1)

La vida útil de la grasa indicada es válida para la siguiente combinación de condiciones de funcionamiento:

  • presencia de un eje horizontal;
  • cargas muy livianas a moderadas (P ≤ 0,05 C);
  • presencia de una máquina fija;
  • bajos niveles de vibración.

En los casos en que varían las condiciones de funcionamiento, la vida útil de la grasa obtenida con ayuda de los diagramas se debe ajustar de la siguiente manera:

  • ejes verticales → 50% del valor obtenido
  • cargas más pesadas (P > 0,05 C) → utilizar el factor de reducción (tabla 2)

Los valores para ajustar la vida útil de la grasa son estimaciones. La vibración puede afectar negativamente la vida útil de la grasa. No se puede cuantificar el alcance, y la influencia aumenta a medida que aumenta la temperatura de funcionamiento.

SKF logo