Diseños y versiones

Rodamientos apareados con una disposición cara a cara
  • tienen líneas de carga que convergen hacia el eje del rodamiento (fig. 1)
  • pueden soportar una limitada cantidad de desalineación
  • pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos
  • se suministran con un distanciador intermedio en el aro exterior como un conjunto
Rodamientos apareados con una disposición espalda con espalda
  • tienen líneas de carga que se separan hacia el eje del rodamiento (fig. 2)
  • proporcionan una disposición de rodamientos relativamente rígida
  • pueden soportar cargas de momento de inclinación
  • pueden soportar cargas axiales en ambos sentidos
  • se suministran con distanciadores intermedios en los aros exterior e interior como un conjunto
Rodamientos apareados con una disposición en tándem
  • tienen líneas de carga paralelas (fig. 3)
  • comparten de manera equitativa las cargas radiales y axiales
  • se utilizan cuando la capacidad de carga de un rodamiento individual es inadecuada
  • pueden soportar cargas axiales solamente en un sentido; si las cargas axiales actúan en ambos sentidos, se deberá montar un tercer rodamiento ajustado contra la pareja en tándem
  • se suministran con distanciadores intermedios en los aros exterior e interior como un conjunto
Rodamientos SKF Explorer
SKF amplía continuamente su gama de rodamientos SKF Explorer. Además de los rodamientos de rodillos cónicos apareados SKF Explorer existentes (→ tablas de productos), SKF también fabrica, a pedido, rodamientos de rodillos cónicos de diseño básico como rodamientos SKF Explorer. Estos rodamientos de rodillos cónicos SKF Explorer están identificados con el sufijo de designación PEX.
Jaulas

Los rodamientos de rodillos cónicos apareados SKF están equipados con una de las jaulas que se muestran en la tabla 1. La jaula estampada de acero estándar no está identificada en la designación del rodamiento. En caso de requerir jaulas no estándares, compruebe la disponibilidad antes de realizar el pedido.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte las secciones Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo