Cálculo de la carga axial para los rodamientos montados de forma individual o apareados en tándem

Al aplicar una carga radial a un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos, esta se transmite de un camino de rodadura al otro según un determinado ángulo al eje del rodamiento y se induce una carga axial interna en el rodamiento. Esto se debe tener en cuenta cuando se calculan las cargas equivalentes del rodamiento para las aplicaciones que incorporan disposiciones de dos rodamientos individuales y/o pares de rodamientos dispuestos en tándem.
La tabla 1 muestra las ecuaciones necesarias para diversas aplicaciones de rodamientos y casos de carga. Las ecuaciones son válidas en las siguientes condiciones:
  • los rodamientos se ajustan uno contra otro con un juego de prácticamente cero, pero sin ninguna precarga
  • el rodamiento A está sometido a una carga radial FrA, y el rodamiento B, a una carga radial FrB
  • tanto FrA como FrB se consideran siempre positivas, incluso aunque actúen en sentido opuesto al que se muestra en las figuras
  • las cargas radiales actúan en los centros de presión de los rodamientos (→ distancia a en las tablas de productos).

Ka es la fuerza axial externa que actúa sobre el eje o el soporte. Los casos de carga 1c y 2c también son válidos cuando Ka = 0.
Los valores del factor de cálculo Y se muestran en las tablas de productos.

SKF logo