资产管理服务

资产管理服务
依照传统,大多数的船主和操作员都会选择基于时间的维护办法,包括计划好的设备全面检修和重要轴承部件的更换,以此来减少在操作过程中因为设备故障所产生的风险。

状态维护使用的是一系列强大的非干预式监测技术,以此来判断当前的机械状况,保存历史趋向数据,提出需要预测和早期设备可能存在潜在威胁的证据。

早期预警有助于为客户腾出更多的计划时间,预留较长的交付时间来准备需要的备件,配备熟练工人,从而可以改善维护的计划性。 早期的警报和计划性的干预可以降低其它设备部件和系统的重大损毁危险,同时也能节省一大笔可观的资金以及不必要的花费。

当主要机械停机的可能性极大降低之后,根据不同情况采取不同的维护的措施也可以帮助减少船舶在行驶过程中所会遇到的潜在危机和降低对环境产生不利影响。

使用在线状态监测系统,或者是在恶劣区域或无信号位置使用线下感应系统,都可以最大地避免派遣船务工程师亲临现场,减少技术人员受伤可能性。

最后,船舶状态维护支持服务也可以提供相关的知识和信息,来识别和消除那些重大的和重复出现的障碍的根本原因,持续地提高设备的可靠性,最大程度提高船舶的利用率。
SKF logo