SKF SimPro Spindle

评估机床轴承选项和表现 - 在设计冻结之前

simpro_spindle_screenshot
精确而又易于使用,SKF SimPro Spindle 轴承仿真软件快速选择和评估出适用于主轴应用的轴承配置设计。 SKF SimPro Spindle 加入特定的 SKF 超精密轴承知识和数据,以便您找到新的设计替代方案,从而缩短问世时间。
主要特征
  • 广泛的轴承选择,包括配对和预载荷设置选项: 匹配设置或通用、预载荷、安装和固定
  • 广泛的元件模型化能力: 轴承、轴、转子、齿轮、润滑剂、垫片、弹簧
  • 基于 SKF 超精密轴承型录加上准确和更新后的几何数据进行轴承选择
  • 多种分析和输出选项,例如轴承载荷、接触压力、额定寿命、坎贝尔图、轴的挠曲、轴承运动学等。
  • 包括 ISO/TS 16281:2008 在内的标准轴承额定寿命模型
  • 直观的逐步图形界面,包括指导、警告系统以及 2D 和 3D 视图
  • 全球支持
主要优势
基于以下原则,对 SKF 轴承配置性能进行直观详细的评估:
  • 轴承配置用户友好且精确的模型化
  • 相关的应用要求和工作条件
  • 精确且详细的 SKF 轴承几何和表现数据
  • ISO 标准轴承额定寿命模型
  • 一键生成详细的设计验证报告
机器设计周期内的速度和灵活性:
  • 更方便地与 SKF 工程专家互动(使用相同的软件将简化数据交换)
  • 提高灵活性和自动化
  • 允许您在设计冻结之前进行更多、更快的设计迭代

注册

请注意,SKF SimPro Spindle 专供我们的客户和合作伙伴使用,需要缴纳年费。 关于用途审批的最终决定将遵循我们的注册流程,其中将评估和决定相关请求。 
请填写下面的表格,注册 SKF SimPro Spindle 的免费(90 天)试用版。

SKF logo