设计及变型

SKF 为以下基本和应用特定设计制造标准版本的圆锥滚子推力轴承:

  • 单列圆锥滚子推力轴承(图 1) 
  • 双向圆锥滚子推力轴承(图 2
  • 螺钉固定轴承(图 3
单向圆锥滚子推力轴承
  • 相对于轴和轴承座垫圈提供对称(图 4)或不对称版本(图 5
    • 对称变型(图 4):
      • 具有同轴设计的轴和轴承座垫圈,带锥形滚道和一个定位法兰
      • 带一个保持架,通过两个垫圈进行引导。
      • 往往用于要承受很大的轴向载荷场合,如钻探设备转盘或起重机吊钩上使用
    • 不对称变型(图 5):
      • 轴垫圈带锥形滚道和定位挡边,而座圈是平面(平)的。
      • 可以补偿轴相对于轴承座孔的较小偏心率
      • 可提供满滚子或配有滚子引导的保持架
  • 提供几种变型,例如使用不同的轴承座垫圈和盖子(图 6

小型单向圆锥滚子推力轴承
  • 几乎专门用于商用车的主销轴承配置(图 7
  • 提供满滚子轴承,用薄钢板罩固定(图 8)。
  • 可以使用耐磨和耐油的 NBR 密封件(图 9),并使用多用途终身润滑润滑脂润滑
双向圆锥滚子推力轴承
  • 主要与轧机应用中的双列圆柱滚子轴承四列圆柱滚子轴承一起使用(图 10
  • 有带平面轴垫圈(图 11)或在轴和垫圈上带锥形滚道的版本(图 12
    • 带平轴垫圈的变型(图 11
      • 可以补偿轴相对于轴承座孔的较小偏心率 - 例如,径向轴承的内部游隙(图 10
      • 在两个轴承座垫圈之间具有隔套的,其被设计成使得轴承座的端盖螺丝能够被完全拧紧并且不需要弹簧
    • 在两个垫圈上有锥形滚道的变型(图 12):
      • 与具有平面轴垫圈的轴承相比,通常具有较高的轴向承载能力
      • 能够在一定程度上对轴进行径向定位
  • 可提供一个带有一个或两个定位槽的轴垫圈,以防止轴垫圈在其座上旋转,因为轴承通常以间隙配合安装在辊颈以及在轴承座中

如果双向圆锥滚子推力轴承的承载能力不足,则可以选择在 TDIS 设计中具有较高接触角的双列圆锥滚子轴承的替代方案。

螺丝紧固轴承
  • 几乎专门用于轧钢机螺丝紧固应用中
  • 是单向圆锥滚子推力轴承的特殊设计(图 13
  • 可以按照客户要求定制
  • 为满滚子型,有超长的大直径滚子
  • 可承受极重的轴向载荷
  • 通过特殊保持组件稳固在一起 
  • 具有螺纹孔的垫圈,用于有眼螺栓以简化处理
  • 可以补偿螺杆主轴相对于其支撑件的角运动
  • 可以通过使用球面轴垫圈(图 14)或球形轴承座垫圈(图 15)来承载轴承座的对中运动,而不会对轴承性能产生有害影响
    • 球面轴垫圈:
      • 对中运动在球面轴垫圈和相应的凹球面螺纹主轴或压板之间的滚子互补件上方承载(图 16)。
    • 球面轴承座垫圈:
      • 对中偏移由座圈和压力板之间的滚子组来承受。
    • SKF 还提供合适的压板
保持架
没有满装滚子的 SKF 圆锥滚子推力轴承配有以下一个保持架(单向轴承)或两个(双向轴承):
  • 机削黄铜保持架(图 17
  • 支柱式钢保持架(穿孔滚子,图 18)。
  • 冲压窗式钢保持架(图 19)。
SKF logo