载荷

最小等效动态和当量轴承静载荷

最小载荷

更多
信息
所需最小载荷
  • 单和双向圆锥滚子推力轴承:
    Minimum load Fam

    进行计算

  • 螺丝紧固轴承:
    由于这些轴承是通过 O 型圈预加载的,或者在倒轧机中通过弹簧进行预加载,因此无需检查最小轴向载荷。
    如果轴承由 O 型圈预紧,则预紧力应将 O 型圈直径压缩约20%。
    轴承由弹簧施加预载荷时,最小载荷取决于相关部件的重量(→联系 SKF)。
轴承当量动
载荷

其他相关
信息
→ 轴承当量动载荷
P = Fa
轴承
当量静载荷


更多
信息
→ 轴承当量静载荷
P0 = Fa


符号

A最小载荷系数(→联系 SKF)
Fa
轴向载荷 [kN]
Fam
最小轴向载荷 [kN]
n转速 [r/min]
P等效动载荷[kN]
P0等效静载荷[kN]


比较负载额定值

对轧钢机应用,一般不是根据 ISO 281 计算额定载荷,而往往是基于额定寿命为九千万转(转速为 500 转/分,3 000 运行小时)的其它方法计算。 这些比较载荷额定值按需中提供,因为即使比较等级转换为 100 万转(ISO 寿命定义),对比较载荷和 ISO 载荷等级进行比较是不可能的。
这些比较载荷额定值不能用于计算 ISO 额定寿命。 它们只能与以下特定的比较额定寿命和等效载荷方程一起使用:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3
或者
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

式中

LF10
比较额定寿命[百万转]
LF10h
比较额定寿命[运行时间]
CF
提供九千万转额定寿命的比较动载荷额定值
PF
比较当量轴承动载荷,kN (PF = Fa)
n
恒定转速 [r/min]
SKF logo