Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage et démontage

Les écrous de serrage nécessitant une rainure de clavette sont faciles à installer. Chaque écrou est pourvu de quatre encoches équidistantes sur sa circonférence pour recevoir une clé à main ou une clé de frappe. La désignation des clés adéquates est indiquée dans le tableau des produits correspondant. Pour plus d'informations sur la clé appropriée, reportez-vous à Outils de montage de roulements.
Les écrous nécessitant une rainure de clavette peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Une rondelle-frein, une plaque de blocage ou un étrier-frein neufs doivent être utilisés chaque fois qu'un écrou est installé qu'il soit neuf ou usagé.
Utilisation d'écrous de serrage avec rondelle-frein pour bloquer un roulement

Montage de roulements et composants sur un arbre cylindrique

  1. Mettez le roulement en place sur l'arbre cylindrique.
  2. Passez à l'étape 5 ci-dessous Locking the bearing.

Montage de roulements sur un manchon de serrage ou une portée conique

  1. Faites glisser le roulement sur le manchon de serrage ou la portée conique.
  2. Avec le chanfrein orienté vers le roulement, vissez l'écrou (sans la rondelle-frein) sur le manchon de serrage ou le filetage de l'arbre (fig. 1).
  3. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé à ergot ou d'une clé de frappe (fig. 2) jusqu'à obtention du jeu correct dans le roulement.
  4. Retirez l'écrou. Passez à l'étape 5.

Blocage du roulement

  1. Faites glisser la rondelle-frein sur le filetage jusque contre le roulement. Replacer l'écrou de serrage avec le chanfrein côté roulement (fig. 3).
  2. Positionner fermement l'écrou contre la rondelle-frein et le roulement à l'aide d'une clé à ergot ou d'une clé de frappe en veillant à ne pas trop le serrer. Pour les roulements sur manchon de serrage ou portée conique, vérifiez que le roulement n'est pas enfoncé au-delà de sa portée.
  3. Bloquez l'écrou en place en rabattant une des languettes de la rondelle-frein dans l'une des encoches de l’écrou (fig. 4). Ne pliez pas la languette jusqu'au fond de l'encoche.
Utilisation d'écrous de serrage avec étrier-frein pour bloquer un roulement
  1. Avec le roulement ou composant en position, vissez l'écrou de blocage en place.
  2. Serrez l'écrou contre le roulement ou composant à l'aide d'une clé de frappe (fig. 5), en alignant l'une des encoches sur son diamètre extérieur avec la rainure de clavette dans le filetage de l'arbre et en veillant à ne pas trop le serrer.
  3. Placez la rondelle élastique et l'étrier-frein sur la vis de fixation.
  4. Positionnez l'étrier-frein dans la rainure de clavette du filetage de l'arbre et l'encoche dans le diamètre extérieur de l'écrou, puis fixez à l'aide de la vis et de la rondelle élastique. Alignez la vis avec l'un des trous filetés sur la face de l'écrou de serrage.
  5. Serrez la vis (fig. 6) à l'aide d'une clé appropriée.
Utilisation d'écrous de serrage avec plaque de blocage pour bloquer un roulement
  1. Avec le roulement ou composant en position, vissez l'écrou de blocage en place.
  2. Serrez l'écrou contre le roulement ou composant à l'aide d'une clé de frappe. Pour le montage de roulements sur manchon de serrage ou portée conique, serrez l'écrou jusqu'à obtention du jeu radial interne correct, en veillant à ne pas trop le serrer (fig. 7).
  3. Positionnez la plaque de blocage dans la rainure de clavette.
  4. Serrez à nouveau l'écrou, si nécessaire, pour aligner les trous dans la plaque avec les trous sur la face de l'écrou, en veillant à ce que la plaque reste en position dans la rainure de clavette.
  5. Placez les deux vis dans la face de l'écrou de serrage, puis serrez-les.
  6. Enfilez le fil fourni avec la plaque de blocage dans les trous des têtes des deux vis en formant un 8.
  7. Torsadez les extrémités du fil l'une avec l'autre pour empêcher que les vis ne se desserrent (fig. 8).
SKF logo