Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Charge dynamique équivalente

Les informations présentées dans Charge dynamique équivalente, P peuvent être utilisées pour calculer la charge F. Lorsque la charge correspond aux conditions définies pour la charge dynamique de base C (la charge est constante en intensité et en direction et est radiale pour un roulement radial ou axiale et centrée pour une butée), alors P = F et la charge peut être introduite directement dans les formules de durée.
Dans tous les autres cas, il faut d'abord calculer la charge dynamique équivalente du roulement. La charge de roulement dynamique équivalente est définie en tant que charge fictive, constante en intensité et direction et agissant de manière radiale pour les roulements radiaux ou axiale et centrée pour les butées. Une fois appliquée, cette charge hypothétique doit avoir la même influence sur la durée du roulement que les charges réelles auxquelles est soumis le roulement (fig. 1).
Les roulements radiaux sont souvent soumis à des charges radiales et axiales simultanées. Si la charge résultante est constante en intensité et en direction, la charge dynamique équivalente P peut être calculée à l'aide de l'équation générale

Equivalent dynamic bearing load
Réaliser le calcul


P=charge dynamique équivalente [kN]
Fr=charge radiale effective [kN]
Fa=charge axiale effective [kN]
X=coefficient de charge radiale du roulement
Y=coefficient de charge axiale du roulement
Une charge axiale supplémentaire n'a d'influence sur la charge dynamique équivalente P pour un roulement radial à une rangée que si le rapport Fa/Fr dépasse un certain facteur limite e. Avec des roulements à deux rangées, même de légères charges axiales sont généralement significatives.
La même formule générale est applicable aux butées à rotule sur rouleaux qui peuvent supporter des charges axiales et radiales. D'autres butées, telles que les butées à billes, à aiguilles et à rouleaux cylindriques, ne peuvent supporter que des charges purement axiales. Pour ces butées, si la charge est centrée, l'équation peut être simplifiée à

P = Fa

Les informations et les données nécessaires pour calculer la charge dynamique équivalente sont fournies dans la section du produit en question.

Charge variable

Dans de nombreux cas, l'amplitude de la charge varie. La formule permettant de calculer les charges variables est indiquée à la section Calcul de la durée nominale du roulement dans des conditions de fonctionnement variables, charge variable.

Charge moyenne pendant un intervalle de fonctionnement

Pendant une période donnée, les conditions de fonctionnement peuvent s'écarter légèrement de la valeur nominale. En supposant que les conditions de fonctionnement telles que la vitesse et le sens de la charge sont à peu près constantes et que l'intensité de la charge varie de manière constante entre une valeur minimale Fmin. et une valeur maximale Fmax. (diagramme 1), la charge moyenne peut être obtenue avec :

Fm Mean load

Charge tournante

Si, comme illustré dans le diagramme 2, la charge agissant sur le roulement est constituée d'une charge F1, constante en intensité et en direction, par exemple le poids d'un rotor, et d'une charge constante tournante F2, par exemple un balourd, la charge moyenne peut être obtenue avec

Fm = fm (F1 + F2)
Les valeurs du coefficient fm sont indiquées dans le diagramme 3.
SKF logo