Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Contrôle de la capacité de charge statique

Pour des roulements soumis à des charges dynamiques, lorsque la charge statique équivalente P0 est connue, il convient de vérifier que la capacité de charge statique est adéquate avec

Static load carrying capacity

Si la valeur s0 obtenue est inférieure à la valeur de principe recommandée (tableau 1), il faudra choisir un roulement ayant une charge statique de base plus élevée.
SKF logo