Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements simples et ensembles de roulements

Roulements simples

Les roulements à billes à contact oblique de super précision simples sont disponibles comme roulements individuels ou à appariement universel. Lors de la commande de roulements simples, indiquez le nombre de roulements individuels requis.
Roulements isolés
Les roulements isolés sont destinés aux montages où un seul roulement est utilisé à chaque position de roulement. Bien que les largeurs des bagues de roulement soient réalisées selon des tolérances très serrées, ces roulements ne peuvent pas être montés directement les uns à côté des autres.
Roulements simples à appariement universel

Les roulements à appariement universel sont fabriqués spécialement de telle manière que lorsqu'ils sont montés côte à côte et dans quelque ordre que ce soit, il en résulte une précharge comprise dans une plage prédéterminée et une répartition de la charge efficace, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cales d'épaisseur ou dispositifs similaires.

Les roulements simples à appariement universel sont disponibles dans différentes catégories de précharge et sont identifiés par le suffixe de désignation G.

Ensembles de roulements

Les ensembles de roulements à billes à contact oblique de super précision sont disponibles en tant qu'ensembles de roulements appariés ou ensembles de roulements à appariement universel. Lors de la commande d'ensembles de roulements, indiquez le nombre d'ensembles de roulements requis (le nombre de roulements individuels par ensemble est spécifié dans la désignation).
Ensembles de roulements appariés

Les roulements peuvent être fournis sous forme d'ensemble de roulements complet comprenant deux ou trois roulements, ou plus. Les roulements sont appariés l'un à l'autre pendant la production, de telle manière que lorsqu'ils sont montés l'un juste à côté de l'autre dans un ordre spécifié, il en résulte une précharge comprise dans une plage prédéterminée et une répartition efficace de la charge sans utiliser de cales d'épaisseur ou dispositifs similaires.

L'appariement maximum du diamètre d'alésage et du diamètre extérieur de ces roulements est réalisé au tiers de la tolérance de diamètre permise, afin de donner une meilleure répartition de la charge qu'avec des roulements simples à appariement universel.

Les ensembles de roulements appariés sont disponibles dans différentes catégories de précharge.

Ensembles de roulements à appariement universel

Les roulements dans ces ensembles peuvent être montés dans n'importe quel ordre pour s'adapter à tout montage de roulements souhaité. L'appariement maximum du diamètre d'alésage et du diamètre extérieur d'un ensemble de roulements à appariement universel est réalisé au tiers de la tolérance de diamètre permise, ce qui entraîne une meilleure répartition de la charge, pour les ensembles montés, qu'avec des roulements simples à appariement universel.

Les ensembles de roulements à appariement universel sont disponibles dans différentes catégories de précharge.

Tout comme les roulements simples à appariement universel, les ensembles de roulements à appariement universel sont identifiés par le suffixe de désignation G, mais la position de la lettre G dans la désignation est différente.

Les ensembles de roulements à appariement universel ne sont pas disponibles dans la série S70 W.

SKF logo