Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Marchi del Gruppo SKF

I clienti della SKF operano in una grande varietà di settori e hanno esigenze anche più varie e diversificate. 

Per fornire loro maggiore supporto, la SKF ha cercato attivamente collaborazioni con società dotate di profonde competenze in aree complementari alle nostre.

Queste società sono indicate di seguito: aziende rinomate e specializzate che la SKF è orgogliosa di aver acquisito come affiliate. Utilizza i link di seguito per maggiori informazioni riguardo a queste società.

GLOi

La GLOi, un'azienda con sede in Svezia che si occupa di soluzioni in ambito di tecnologia di allineamento, è stata fondata nel 2010 da esperti del settore. Sfruttando moderne piattaforme per telefonia mobile e tablet, la GLOi ha sviluppato e lanciato una soluzione per l'allineamento alberi integrata basata sulla piattaforma software iOS supportata da iPad e iPhone. In ambito di sviluppo prodotto, la GLOi dispone di profonde competenze in aree quali misurazione, progettazione meccanica e hardware, sviluppo di firmware e software, nonché marketing e documentazione. Oltre ad occuparsi di sviluppo prodotto, l'azienda realizza anche le attività di assemblaggio, calibratura, collaudo e imballaggio dei prodotti. La GLOi è stata acquisita dalla SKF il 10 settembre 2014. http://www.gloi.se/company.html

Hofmann Engineering North America

La Hofmann Engineering North America è un'azienda con sede a Cambridge, Ontario, che si occupa di lavorazioni di precisione e conta 16 dipendenti. Serve principalmente clienti OEM che gestiscono componenti di grandi dimensioni in America settentrionale, soprattutto in Canada. La sua offerta comprende soluzioni a ingranaggi e pignone di grandi dimensioni, rettifica di precisione e progetti tecnologici personalizzati. La Hofmann Engineering è stata acquisita dalla SKF il 10 settembre 2014. http://www.hofmannengineering.com/company_hena.php

Kaydon Corporation

La Kaydon Corporation è una società leader in ambito di progettazione e produzione di cuscinetti a sezione sottile e ralle di orientamento Kaydon e cuscinetti a rulli in due metà Cooper. I prodotti per il controllo della velocità comprendono gli ammortizzatori industriali ACE, le molle a gas Hahn e i prodotti per l'isolamento delle vibrazioni Fabreeka. Tra i prodotti specialistici, i filtri e i sistemi di filtraggio Kaydon, sfere, anelli e tenute personalizzati e sevizi ambientali, comprese le soluzioni Purafil per garantire un'adeguata qualità dell'aria. La Kaydon fa parte del Gruppo SKF dal 16 ottobre 2013. http://www.Kaydon.com

Spandau

Da oltre 80 anni, le pompe Spandau rappresentano un elemento trainante dell'ingegneria meccanica. Conosciute per l'affidabilità nell'erogazione degli agenti di raffreddamento, offrono soluzioni per numerose altre applicazioni, tra cui macchine da stampa, dispositivi ottici, umidificatori e condizionatori d'aria. Disponibili in una gamma di modelli e materiali, le pompe Spandau sono inoltre impiegate nella tecnologia laser e nell'ingegneria di processo e delle superfici, due ambiti che prevedono la gestione sia di liquidi criogenici ed estremamente caldi, sia di sostanze aggressive e abrasive. www.spandaupumpen.com

Alemite

Per oltre 90 anni Alemite è stata leader nel settore della lubrificazione, specializzandosi in strumenti e attrezzature. I prodotti dell'azienda vengono utilizzati nei settori delle costruzioni, agricolo, automobilistico, cartario, della manutenzione aeromobili, navale e minerario, garantendo massima efficienza, produttività e affidabilità. Tra i loro prodotti ci sono raccordi, pistole per grasso, bobine di tubo flessibile, pompe, dosatori e valvole di controllo, attrezzature per la movimentazione dei liquidi esausti, sistemi di lubrificazione automatici, componenti per impianti di aria compressa, sistemi di monitoraggio dei liquidi e di gestione dei magazzini. La Alemite fa parte del Gruppo SKF dal 28 dicembre 2010. www.alemite.com/

Lincoln

Per oltre 100 anni la Lincoln è stata leader nel settore della lubrificazione. L'azienda è specializzata in sistemi di lubrificazione centralizzata, che erogano automaticamente precise dosi di grasso od olio su perni, bussole e altri punti di lubrificazione. La Lincoln produce anche pompe e accessori ad alta pressione per il pompaggio di materiali pesanti e viscosi e per le applicazioni di lubrificazione su vasta scala. L'azienda offre anche una gamma completa di prodotti generici per la lubrificazione. I settori manifatturiero, minerario, dell'industria pesante, delle costruzioni, agricolo, dei trasporti e altri ancora possono contare sulla produzione globale della Lincoln e su una rete mondiale di fornitori di servizi. La Lincoln fa parte del Gruppo SKF dal 28 dicembre 2010. www.lincolnindustrial.com/

Reelcraft

Reelcraft è il produttore leader a livello mondiale del più vasto assortimento di bobine di tubi flessibili, fili elettrici e cavi per applicazioni industriali, commerciali e professionali. L'obiettivo principale della Reelcraft è quello di produrre articoli duraturi e di qualità, in grado di aumentare la produttività di tubi flessibili, fili elettrici e cavi, garantirne un facile accesso e prolungarne la durata. La Reelcraft fa parte del Gruppo SKF dal 28 dicembre 2010. www.reelcraft.com/

SKF logo