Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF USA tende una mano

SKF supporta l'organizzazione Habitat for Humanity negli USA

All'inizio del progetto, SKF USA ha elargito una donazione in denaro all'organizzazione non-profit Habitat for Humanity of Montgomery County per la costruzione di una nuova abitazione destinata a una famiglia meno privilegiata della comunità locale.

"A hand up, not a hand out" è il modo in cui Marianne Albanese, Executive Director di Habitat for Humanity of Montgomery County, descrive l'importante lavoro che la sua organizzazione svolge per contribuire a supportare le famiglie locali nelle comunità circostanti e far avverare il loro sogno.

SKF USA supporta Habitat for Humanity dal 2012 e nel dicembre 2013, la seconda casa che SKF ha volontariamente aiutato a costruire, è stata consegnata ai nuovi residenti.

Per sei giorni durante l'autunno, oltre 50 dipendenti SKF hanno volontariamente messo a disposizione le proprie competenze per aiutare Habitat for Humanity a costruire una nuova casa per una famiglia bisognosa.

Molti dipendenti SKF hanno presenziato alla cerimonia “Home Dedication" durante la quale la famiglia ha preso possesso della casa.

Un riconoscimento che arriva fino a Times Square

Si dice che le buone azioni non passano inosservate. È quello che è accaduto a SKF USA quando la sponsorizzazione che ha offerto a Habitat for Humanity è stata resa pubblica a Times Square e vista da oltre 500.000 passanti!

Habitat for Humanity

Habitat costruisce case sobrie, dignitose e a prezzi accessibili e aiuta le famiglie a basso reddito, che lavorano sodo, a diventare proprietari della propria casa offrendo mutui a interessi zero. Le famiglie aiutate da Habitat ristabiliscono equità, acquisiscono stabilità e migliorano la qualità di vita della nostra contea.

Habitat ha costruito oltre 400.000 abitazioni in tutto il mondo, offrendo alloggi sobri, dignitosi e a prezzi accessibili a oltre 2 milioni di persone. Dal 1989, l'affiliata di Montgomery County, seguendo il motto dell'organizzazione "A hand up, not a hand out", cerca di eliminare le abitazioni indigenti nella comunità locale offrendo supporto alle famiglie che lavorano sodo e che altrimenti non potrebbero realizzare il sogno di possedere una casa propria,

Nei suoi 22 anni di vita (al 2013), HFHMC ha costruito 57 abitazioni, che hanno dato alloggio a 203 persone (compresi 133 bambini) nella contea e sono state vendute a famiglie con i giusti requisiti senza scopo di lucro e senza applicare interessi. 


SKF logo