Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SKF del Peru e Tierra de Niños

SKF collabora da molti anni con Tierra de Niños per supportare gli abitanti del villaggio di Anchonga.

Tutto è cominciato con la costruzione di un'aula scolastica nella comunità di Huarirumi, Anchonga. La comunità si trova in una zona a quota molto elevata sulle montagne andine a 15 ore di viaggio da Lima, in una regione ad alto tasso di povertà e analfabetismo.

"Il villaggio è stato colpito da un terremoto nel 2007 e la scuola è stata distrutta. Ci siamo assicurati che potessero costruirne una nuova" spiega Lorena Prez, responsabile del progetto.

Il villaggio in cui era costruita la scuola si trova sulle Ande, a 3.300 metri di quota. La maggior parte degli abitanti vivono di agricoltura e allevamento di ovini.

Nel 2013, SKF ha visitato il sito della scuola per partecipare all'inaugurazione della seconda aula sponsorizzata dall'organizzazione di SKF e dai suoi dipendenti.

La prima aula era già stata inaugurata nel 2009 e subito dopo erano iniziate le attività per l'allestimento della seconda.

I fondi erano stati raccolti attraverso la vendita dei calendari di SKF e nel 2012 fu deciso di supportare la realizzazione di un'aula aggiuntiva per assicurare l'istruzione di base a una fascia più larga di popolazione in quella zona rurale remota.

L'organizzazione Tierra de Niños fu nuovamente coinvolta nella costruzione della struttura. Ora, oltre 200 bambini possono beneficiarne e ricevere un'istruzione.
Supportare le donne di Villa Libertad, Lima
SKF del Peru ha inoltre fornito i fondi per allestire un laboratorio tessile nella comunità emergente di Villa Libertad a Lima. Il laboratorio è finalizzato a supportare le donne della comunità offrendo formazione professionale e creando posti di lavoro, affinché possano contribuire al mantenimento delle loro famiglie.

Prima di recarsi ad Anchonga, SKF aveva ordinato 200 coperte dal laboratorio tessile, che sono state distribuite durante la cerimonia d'inaugurazione in quella comunità remota. Alla cerimonia hanno presenziato autorità locali, famiglie e oltre 150 bambini, che hanno dato il benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni.
La prima aula
La costruzione è stata supportata e finanziata da SKF e l'edificio è stato inaugurato a marzo del 2009. La prima aula può ospitare 32 bambini alla volta ed è stata realizzata rispettando le norme antisismiche. I genitori e gli abitanti del luogo hanno aiutato nella costruzione della scuola, sotto la supervisione di ingegneri qualificati per garantire la sicurezza.

Oltre a finanziare i lavori di costruzione, i dipendenti di SKF hanno anche venduto calendari per raccogliere denaro per acquistare penne e carta per i bambini. SKF Peru ha contribuito anche con alcuni set di materiali per la scuola.

Un altro risultato positivo del progetto è l'aumento del numero di ragazze che frequentano la scuola in questa regione.
Per saperne di più: Informazioni di base
Anchonga
Anchonga è una delle regioni più povere del Perù e conta circa 1.800 residenti in aree rurali. Le famiglie sopravvivono grazie all'agricoltura e all'allevamento. A causa delle precipitazioni irregolari nella zona, l'accesso all'acqua è una delle più gravi problematiche per la gente del posto. Molti, soprattutto i bambini, seguono diete non equilibrate che, nel tempo, portano alla denutrizione. Per aiutare la loro famiglia, i ragazzini spesso sono costretti a iniziare a lavorare nelle fattorie in età molto precoce e pochi hanno un'istruzione superiore a quella elementare.

Tierra de Niños
Tierra de Niños (TDN) è un'organizzazione non governativa impegnata a promuovere e rafforzare l'indipendenza e l'importanza sociale dei bambini e dei giovani nelle aree più povere del Perù. L'organizzazione sviluppa progetti nell'ambito dell'istruzione, della salute, dell'amministrazione pubblica e del civismo.


Sud America

SKF logo