Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Un Techo Para Mi País

Un tetto per il mio paese

Ogni anno SKF Argentina organizza giornate di volontariato per i dipendenti SKF che desiderano supportare l'organizzazione "Un Techo Para Mi País" (Un tetto per il mio paese), o più semplicemente TECHO.

La missione di questa ONG non-profit è stimolare la comunità a investire nelle baraccopoli e promuovere la consapevolezza e l'azione sociale attraverso il lavoro congiunto di abitanti, volontari, aziende e famiglie meno privilegiate.
Nel novembre 2013, un gruppo di 23 di dipendenti ha partecipato volontariamente alla costruzione di alloggi per due famiglie nel quartiere Luchetti di Pilar a Buenos Aires. Grazie a queste sobrie abitazioni, le famiglie possono vivere in un luogo intimo, dignitoso e protetto. Abbiamo creduto che fosse il primo passo per consentirgli di migliorare il loro standard di vita.

Vantaggi per la comunità e i dipendenti di SKF
Alcune testimonianze dei dipendenti che hanno partecipato al programma di volontariato:

“È stata una bella esperienza. Eravamo solidali e cercavamo di contribuire ad assicurare a una famiglia un futuro migliore. È stata una giornata piena di buone vibrazioni, comunione, amicizia e risate, come se ci conoscessimo tutti da anni. E la parte migliore è stata vedere la felicità su ogni volto a lavoro terminato”

“Talvolta consideriamo la povertà come una realtà remota e questo è il motivo per cui credo che sia un'ottima esperienza partecipare a questo tipo di iniziative, perché ti fa sentire utile e ti consente di aiutare gli altri offrendo almeno un piccolo contributo. Sono d'accordo con il team di TECHO quando dice che questo è solo un inizio, un primo passo per raggiungere un obiettivo più grande, perché aiuta le persone a sviluppare maggiore empatia e consapevolezza della realtà. Penso che sia fantastico che continuiamo a partecipare a queste iniziative, perché favorisce il lavoro di squadra e offre ai volontari la possibilità di conoscersi meglio. Per me è stata un'esperienza straordinaria che ripeterei volentieri. Grazie per la buona volontà e l'energia positiva”.

“Per me TECHO è stata un'esperienza unica e indimenticabile che ha dimostrato chiaramente che il lavoro di squadra ripaga”.
SKF logo