Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Female Explorer's Camp

Per stimolare l'interesse delle studentesse per le professioni tecniche

La SKF GmbH in Germania organizza localmente, ogni anno, numerosi programmi ed eventi di Community Care. L'azienda ha esteso il programma per includere un'altra attività, chiamata “Female Explorers’ Camp”.

C'è grande carenza di competenze, soprattutto in campo ingegneristico, dove la presenza femminile a livello universitario è davvero scarsa. Per ripianare la diversità di genere sul lavoro, la SKF GmbH organizza il Female Explorers' Camp per cercare di stimolare l'interesse delle studentesse per le professioni tecniche. Dodici ragazze hanno avuto la possibilità di assumere il ruolo di aspiranti ingegneri con l'incarico di sviluppare cuscinetti a risparmio energetico.

Per aiutarle a superare la sfida, sono state introdotte alle diverse metodologie di misurazione dell'attrito e hanno fatto pratica con le tecniche di misurazione su soluzioni standard. Le studentesse hanno quindi dovuto mettere in pratica la loro creatività e le loro competenze per creare cuscinetti a risparmio energetico, riducendo l'attrito. 

Responsabili di progetto e supervisori erano a disposizione per fornire consigli e supporto alle studentesse. Inoltre, le ragazze hanno visitato diversi siti di produzione della SKF a Schweinfurt per farsi un'idea del lavoro e dell'ambiente aziendale.

L'ultimo giorno della “Explorer-week”, le studentesse hanno sottoposto i risultati ai loro supervisori, ad altri dipendenti della SKF e ai rappresentanti dell'Università di Scienze applicate di Würzburg-Schweinfurt, che partecipa anch'essa all'iniziativa per promuovere i suoi corsi tecnici.

Nel complesso, l'esperienza è stata un vero successo. Le studentesse sono rimaste molto colpite dalla professione e hanno preso in seria considerazione la possibilità di iscriversi alla facoltà di ingegneria dopo il diploma.

Adesso so che l'ingegneria è più che sedersi a un computer per risolvere problemi di fisica”, ha dichiarato una delle partecipanti.

Per saperne di più: Altre attività:
La SKF GmbH organizza da molti anni l'“Engineering - Taster Day” per dare la possibilità a circa 30 ragazze, provenienti da diverse scuole di Schweinfurt e dintorni, di trascorrere un giorno nel centro di formazione di Schweinfurt.

Il team di istruttori ha presentato alle studentesse le diverse opportunità di apprendistato e corsi tecnici. Con il supporto degli istruttori, le ragazze hanno avuto la possibilità di creare piccoli candelieri in metallo, sono state introdotte al lavoro di progettazione con il workshop "unità di supporto cuscinetti" e hanno visitato l'impianto di produzione della lamiera.

SKF logo