Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SOS Villaggi dei Bambini, Ostuni

SKF Italy supports SOS Children’s Village in Ostuni


SKF Italia ha iniziato una partnership con SOS Villaggi dei Bambini per il periodo 2014-2016. La missione di questa associazione è quella di supportare i bambini, le loro esigenze, diritti e famiglie, ispirandosi al principio della necessità di favorire un ambiente familiare amorevole per assicurare un sano sviluppo. Il supporto comprende la riqualificazione del villaggio SOS Villaggi dei Bambini di Ostuni nel sud Italia, nei pressi della sede SKF di Bari.






"Siamo grati per il supporto di SKF Italia a SOS Villaggi dei Bambini e per il suo impegno nella riqualificazione del villaggio di Ostuni. Grazie a questo supporto possiamo rispondere alle crescenti necessità della comunità, offrendo ospitalità ai bambini privi di cure familiari, o a rischio di perderle, e aiutare le famiglie fragili e vulnerabili. In tempi tanto difficili queste partnership sono davvero preziose e fondamentali per noi. Grazie", ha commentato Alverio Camin, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini in Italia.



SOS Villaggi dei Bambini


SOS Villaggi dei Bambini è un'associazione internazionale privata e non politica che da 60 anni supporta i bambini, le loro esigenze, diritti e famiglie, ispirandosi al principio della necessità di favorire un ambiente familiare amorevole per assicurare un sano sviluppo. Collaborando con le istituzioni e la comunità locale, l'associazione si occupa di bambini a rischio di perdere le cure parentali, supportando le famiglie bisognose, e offre ospitalità di tipo familiare a bambini e ragazzi che sono stati privati del giusto supporto. In Italia esistono oltre 40 realtà comprese strutture di ricezione, scuole materne, centri di assistenza diurni e centri per servii di supporto alle famiglie.

SKF logo