Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Paesi Bassi: Programma di borse di studio

SKF Netherlands supports the Brede School Academy scholarship programme


La Brede School Academy (BSA) di Utrecht offre un programma dopo-scuola intensivo per una selezione di bambini promettenti e motivati, provenienti da scuole elementari dei quartieri più poveri. Oltre al programma scolastico regolare, questi bambini si recano alla BSA due volte alla settimana. Da molti anni SKF the Netherlands supporta la BSA finanziando il materiale di lettura necessario. Quest'anno SKF ha introdotto una borsa di studio speciale per consentire a sei allievi selezionati di frequentare l'università. 






Inoltre, SKF ha iniziato a supportare un programma di borse di studio attraverso il quale sei allievi selezionati dalla BSA saranno assistiti da un coach durante la scuola superiore, al fine di sviluppare capacità di apprendimento indipendente che consentiranno loro di frequentare l'università. Il coach dedicato aiuta i ragazzi a superare le sfide che si presentano.


Attraverso questa borsa di studio, SKF mira a stimolare i candidati talentuosi e promettenti, affinché siano un esempio di come si costruisce una carriera.


SOS Children’s village


SOS Children's Villages è un'associazione internazionale privata e non politica che da 60 anni supporta i bambini, le loro esigenze, diritti e famiglie, ispirandosi al principio della necessità di favorire un ambiente familiare amorevole per assicurare un sano sviluppo. Collaborando con le istituzioni e la comunità locale, l'associazione si occupa di bambini a rischio di perdere le cure parentali, supportando le famiglie bisognose, e offre ospitalità di tipo familiare a bambini e ragazzi che sono stati privati del giusto supporto. In Italia esistono oltre 40 realtà comprese strutture di ricezione, scuole materne, centri di assistenza diurni e centri per servii di supporto alle famiglie.

SKF logo