Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

I fornitori di SKF in Italia

Novità e informazioni utili

SKF ha implementato una nuova procedura di restituzione fatture a tutti i suoi fornitori per una gestione più tempestiva delle fatture stesse.
La nuova procedura mira a garantire che tutte le fatture dei fornitori contengano le informazioni richieste per Legge, nonché le informazioni richieste da SKF, affinché sia possibile procedere con la loro registrazione contabile in modo efficiente.
Il contenuto di questi documenti è in linea con le regole e le direttive europee.
La SKF ha inoltre creato un nuovo canale di comunicazione con i fornitori, attraverso il quale si potranno ottenere tutte le informazioni necessarie relative alla gestione delle fatture.
Scaricando le lettere nel box a destra otterrete maggiori dettagli.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.



SKF Suppliers in Italy - News and useful information
SKF has implemented a new invoice rejection process in order to manage in a timely way our suppliers' invoices.
This new procedure aims to ensure that all suppliers' invoices contain all the information required by law, as well as the information required by SKF, in order to register them in an efficient way.
These requirements are in line with the European Invoicing Directives and rules.
SKF has also implemented a new communication channel with the suppliers, through which it will be possible to receive all relevant information concearning Accounts Payable processes.
Please download the related documents stored on the right side of this page for further details and feel free to contact us if you need more information.


Vai al portale fornitori - Supplier portal

SKF logo