Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti per la posizione libera

Se le differenze di temperatura tra la vite a ricircolo di sfere e il basamento della macchina richiedono un cuscinetto non di vincolo in una posizione, sono adatti, tra gli altri, anche i cuscinetti a rullini. In questo caso, solo il peso della vite a ricircolo di sfere grava sui cuscinetti. Per ulteriori informazioni sui cuscinetti a rullini, fare riferimento alla sezione Cuscinetti a rullini.
SKF logo