Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Installazione

Per installare le bussole a gradini si può applicare la procedura indicata di seguito. Se le bussole a gradini devono essere montate su cuscinetti già ingrassati, operare con cautela, per evitare che l'olio / liquido di montaggio iniettato si mescoli con il grasso e ne deteriori le proprietà lubrificanti.
  1. Riscaldare la bussola per ottenere la differenza di temperatura richiesta e riportata nella tabella 1 e tabella 2.
  2. Spingere la bussola nella sede sull'albero.
  3. Attendere che la bussola si raffreddi, quindi iniettare olio o un liquido di montaggio della SKF tra la bussola e l'albero, usando dispositivi di iniezione olio adeguati (fig. 1 e Dispositivi di iniezione olio e liquidi in pressione). Per evitare picchi di sollecitazioni locali, l'olio va iniettato lentamente mentre la sua pressione viene regolata.
  4. Utilizzare una ghiera idraulica e un distanziale idoneo per spingere la bussola nella sua posizione finale (fig. 1). Quando si utilizza una ghiera idraulica, la forza della ghiera contro la disposizione di cuscinetti può essere controllata dalla pressione dell'olio. Poiché la bussola "galleggia" su un film la d'olio, qualsiasi sollecitazione (prodotta durante il raffreddamento della stessa) si scarica e i componenti possono essere collocati in posizione reciprocamente corretta. Una volta ottenuta la forza assiale necessaria, la posizione finale è stata raggiunta.
  5. Con lo strumento ancora in posizione, rilasciare la pressione dell'olio tra le superfici di contatto per permettere il drenaggio dell'olio. Di norma, sono necessarie 24 ore prima che la bussola sia in grado di sopportare il pieno carico.
SKF logo