Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

RCFA (Root Cause Failure Analysis): analisi e classificazione dei danneggiamenti dei cuscinetti volventi.

Descrizione del corso

Una delle principali azioni da compiere per risolvere le problematiche legate a una prematura usura dei cuscinetti volventi è riconoscere la o le cause che ne hanno portato al danneggiamento. Questo è possibile se si sanno riconoscere i principali danneggiamenti dei cuscinetti volventi e se si è in grado di impostare la corretta metodologia per eseguire l’RCFA (Root Cause Failure Analysis), cioè l’analisi delle cause di guasto. La parte finale del corso prevede un’esercitazione pratica che consiste nell’analisi di alcuni cuscinetti provenienti da casi reali.


A chi è indirizzato

Manutentori, progettisti, capi squadra e personale di assistenza tecnica.


Durata

1 giorno


Obiettivi

  • Riconoscere le principali cause di danneggiamento dei cuscinetti volventi.
  • Saper impostare una corretta RCFA.



Programma

  • Formula della durata ISO, corretta e avanzata SKF
  • Il fenomeno della fatica dei materiali/componenti applicato ai cuscinetti
  • Classificazione delle differenti tipologie di danneggiamento dei cuscinetti
  • Normali tracce di lavoro sulle piste e sui corpi volventi
  • Tipiche anomalie di funzionamento e guasti/rotture conseguenti
  • Metodologie di ricerca dei danneggiamenti dei cuscinetti secondo ISO
  • Illustrazione di casi pratici ed applicazione delle metodologie di lavoro
  • Esercitazioni pratiche in aula



SKF logo