Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

AM: La manutenzione autonoma

Descrizione del corso

La manutenzione autonoma è ormai considerata parte integrante dei processi manutentivi, in particolar modo quando questi venono condotti secondo metologie quali il TPM, WCM o loro derivazioni. Questo corso permette di approfondire le tematiche legate alla manutenzione autonoma, individuare le pratiche manutentive preventive e predittive da eseguire al fine di migliorare l'affidabilità degli impianti ed incrementarne la produzione. L'intero corso viene svolto mediante l'ausilio di un banco dimostrativo che permette di riprodurre le possibili anomalie di un sistema di trasmissione di potenza.

A chi è indirizzato

Operatori di produzione, operatori di manutenzione e personale di staff responsabili della corretta implementazione del processo di manutenzione autonoma.

Durata

2 giorni

Obiettivi

  • Conoscere i principali sistemi di trasmissione di potenza
  • Conoscere cosa puà accelerare il danneggiamento di un sistema di trasmissione di potenza
  • Identificare quali controlli preventivi e predittivi è opportuno eseguire per garantire l'affidabilità di un macchinario

Programma

La manutenzione autonoma
• Concetti generali
• Scelta degli asset
• Definizione del team di lavoro
• Il tagging dei macchinari
• La gestione dei cartellini


I sistemi di trasmissione di potenza
• Cosa è un sistema di trasmissione di potenza
• I componenti di sicurezza
• I componenti meccanici
• Come ispezionare un sistema di trasmissione


Cuscinetti
• Caratteristiche principali e funzionamento di un cuscinetto
• Importanza della lubrificazione
• Come eliminare la contaminazione
• Le principali cause di danneggiamento di un cuscinetto
• Come prevenire il danneggiamento di un cuscinetto
• Utilizzo del banco dimostrativo - Inspection list


Giunti
• Caratteristiche principali e funzionamento di un giunto
• L'importanza di un corretto allineamento
• Le principali cause di danneggiamento di un giunto
• Come prevenire il danneggiamento di un giunto
• Utilizzo del banco dimostrativo - Inspection list


Riduttori industriali
• Caratteristiche principali e funzionamento di un riduttore
• Le principali cause di danneggiamento delle ruote dentate
• Come prevenire il danneggiamento delle ruote dentate
• Utilizzo del banco dimostrativo - Inspection list


Cinghie e pulegge
• Caratteristiche principali e funzionamento di un sistema cinghie e pulegge
• L'importanza di un corretto allineamento
• Le principali cause di danneggiamento delle ruote dentate
• Come prevenire il danneggiamento delle ruote dentate
• Utilizzo del banco dimostrativo - Inspection list


Catene
• Caratteristiche principali e funzionamento delle catene
• Le principali cause di danneggiamento delle catene
• Come prevenire il danneggiamento delle catene
• Utilizzo del banco dimostrativo - Inspection list

SKF logo