「転がり軸受」総合カタログ

カタログ番号 PUB BU/P1 100002 JA

「SKF転がりカタログ」は、1300ページを超える大ボリュームで、製品だけでなく軸受の基礎知識や選定方法などの“技術資料”も200ページ以上収録した総合カタログです。

ここでは、各セッション毎にダウンロードしていただくことが可能です。
このカタログのデータは、2012年の時点における技術・生産能力に基づいています。SKFは、SKF製品に対して材料、設計、製造方法の継続的な改善や、技術開発により必要となった変更を行う場合があります。
「転がり軸受」の記載内容における重要なアップデートおよび変更についてはこちらをご覧ください。 


「転がり軸受」すべてご覧になる場合は、右側の最新カタログよりダウンロードができます。

※冊子版をご希望の方はお問合せください。
SKF logo